Search
Languages

Bourns 推出全新微型旋转式电位器系列

Bourns® PDB08 电位器系列专为要求微型化、紧凑型解决方案以进行阻值调整的应用所设计

2021年4月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出 PDB08 型 8 mm 微型旋转式电位器系列。Bourns 全新旋转式电位器系列具备中心定位器和薄型特色,使其成为广泛的专业音频和照明应用、低/中风险医疗**、实验室设备以及工业自动化和控制应用中进行阻值调整的最佳解决方案。

Bourns 不断以提供具先进功能的高质量产品来强化其电位器系列。除中心定位器选项外,Bourns® PDB08 型系列还具有双层同轴调整选项,再加上无套管的微型尺寸、音频和线性锥度,使此系列产品更适用于多种应用环境。Bourns 最新型旋转式电位器还具备绝缘塑料轴、额定旋转周期为 10,000 次、工作温度范围为 -10°C 至 +60°C 等特性。

Bourns® PDB08 微型电位器系列现已上市,并且符合 RoHS*标准。有关其他产品信息,请参考:www.bourns.com/zh-chs/products/potentiometers/commercial-panel-controls。 

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com