全新坚固的小尺寸电感器在宽带率范围内具有低辐射且高阻抗特性,提供出色的抗电磁干扰能力
2021年3月15日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布了新的小尺寸 12 乘 10 英吋的车规等级共模芯片电感器系列。Bourns 最新的共模电感器系列采用铁氧体磁芯设计,双绕线配置以提供紧凑的尺寸和屏蔽结构。SRF3225AB 和 SRF3225TAC 型共模芯片式电感器系列可在极宽的频率范围内提供低辐射和高阻抗,以抑制进入或离开系统的电磁干扰(EMI),使其成为在消费电子,工业用及其他应用领域进行设计和测试的出色解决方案。
Bourns 新品新亮点:电感器线芯的两端各有一个 0.2 到 0.3 毫米高的侧壁,旨在帮助增强元组件在板上组装后的机械强度。这两种型号系列均符合 AEC-Q200 标准,可靠性和耐用性均大幅提高。SRF3225AB 型是专门为了在 2 线式 UTP(非屏蔽双绞线)电缆汽车音频总线系统中针对噪声抑制而设计的。产品设计者使用后将会发现在标准的 CAN Bus 界面以及更高传输率 CAN-FD II 应用中,SRF3225TAC 系列对于共模噪声的抑制,非常给力。
新的Bourns® SRF3225AB 和 SRF3225TAC 型号系列现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chip-inductors-aec-q200。
*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。
**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。