Search
Languages

Bourns 新一代 GDT 提供最先进的性能表现 标准浪涌电流额定值将大幅提高 40%

全新 GDT 使用 Bourns 先进的计算器模型仿真技术所设计,反应更灵敏与提升坚固性

2021年1月11日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出全新气体放电管(GDT) GDT25 型号系列,其标准浪涌电流额定值比 Bourns® 现有型号提高了 40%。新一代系列产品采用 Bourns 专有的先进计算器模拟技术进行设计,并提供业界领先的最大脉冲电压限制规格。Bourns 的最新一代 GDT25 系列提供的性能对于感应电压瞬变(例如雷击和交流感应)有显著的增强保护。 相较于目前标准 GDT 的设计,则增强了保护级别,提供在快速上升事件期间更严格的电压限制,并减少对下游组件的压力。

这些特定的Bourns® GDT25 系列型号具备卓越的电流处理能力,可提供各种电压范围且超过业界标准的 5 mm 表面黏着且雷击浪涌电流额定值 5 kA 的 GDT。此外,新一代Bourns® GDT 在广泛的工作温度范围内呈现出色的性能,加上低电容和低插入损耗,已俨然成为机顶盒、以太网络、DSL 和基于 G.Fast 的应用程序等高速讯息和通信技术(ICT)设备的理想保护解决方案。

Bourns 产品线经理 Tomaz Bojko 表示:「我们为 GDT25 系列设计的速度和坚固性展示出 5 mm 过电压电涌放电器的新标准,特别是有着 7 仟安培,8/20 微秒波形的耐浪涌电流额定值以及一秒可以承受7安培交流放电电流为特色。全新 GDT 系列延续了客户所期望的质量、创新和卓越工程的传统。」

我们提供了额外的保护解决方案设计资源,以帮助工程师们简化原型测试。Bourns® GDT25 也提供了设计包,每个设计包包含了每个 GDT25 型号各 5 件。

Bourns® GDT25 系列现已上市,全系列均符合 UL 安全认证。有关更多详细的产品信息,请参阅: https://bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/2-electrode-gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/standard-surface-mount-(smd)-2-electrode。 

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

***Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com