Bourns 推出全新 CANbus 电感器系列、符合 AEC-Q200 规范

SRF4530A 系列共模贴片电感器为广泛高温电子应用的最佳噪声抑制解决方案

2020年8月3日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布推出全新CANbus 共模贴片电感器系列,新型 CANbus 共模贴片电感器符合 AEC-Q200 规范,具有双绕线结构的铁氧体磁芯,可在广泛的频率范围内提供高阻抗,以抑制不需要的输入或输出EMI噪声。

Bourns® SRF4530A系列 规格尺寸精简,工作温度范围为 –55 至 150°C、电感范围 11 – 100 µH,以及阻抗范围 600 – 7500 Ω。Bourns 今日设计全新电感器系列,可满足众多基于CANbus的应用所需的噪声抑制、高温运行和高可靠性应用要求。

Bourns® SRF4530A 系列现已上市,全系列均符合 RoHS*要求。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/SRF4530A.pdf

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com