Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 大幅扩展SinglFuse™过流保护产品系列

加州河滨市 - 2019年5月15 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布完成SinglFuse™过流保护产品系列的扩张,在过去的18个月中增加了33个系列。近来许多行业越来越关注安全性,导致对有效电路保护的要求越来越高。扩展的SinglFuse™产品系列符合安全标准,可在敏感电路中提供可靠的过流保护,支持各种电流和电压要求,其额定值高达100 A和600 V AC。这些功能可满足手持式消费设备、电信基础设施以及工业自动化设备、电池管理和储能系统等应用中的过流保护要求。

最新的SinglFuse™产品具有多种熔断速度和功能,包含快速和慢速熔断、特快熔断、延时熔断、耐突波、高电流和高电压。Bourns®新型SinglFuse™组件采用0402至3812标准EIA封装尺寸,可兼容市面上大多数的保险丝产品,也能符合各类PCB的布局设计。

全新扩展的Bourns® SinglFuse™产品系列能够为客户提供理想的过流保护解决方案,且能够提供快速开发和客制化的设计,制造出独特性能规格的保险丝。Bourns拥有多样的保险丝制造技术,包含中空陶瓷管、多层堆栈陶瓷、PCB及陶瓷基板薄膜印刷制程。

Bourns的Multifuse&SinglFuse产品线经理Lee Bourns表示:「我们大幅加强了SinglFuse产品系列做为Bourns战略的一环,以设计和供应市场上最广泛、最前沿的电路保护设备。Bourns的独特地位在于能够提供全面的SMD保险丝产品系列,而不像许多保险丝制造商仅能提供一种或两种保险丝技术。这能让设计工程师可以选择现成的标准SinglFuse SMD保险丝,或者客制化产品以符合其应用要求。」

Bourns符合UL和TÜV认证的SinglFuse™产品现已上市,全系列亦符合RoHS *及无卤素**标准。有关详细的产品规格或SinglFuse™产品选择工具,请参阅:www.bourns.com/products/circuit-protection/singlfuse-smd-fuses

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

** Bourns定义的“无卤素”产品为:溴(Br)含量不超过900 ppm;氯(Cl)含量不超过900 ppm;以及溴(Br)和氯(Cl)总含量不超过1500ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com