MENU
Search
Languages

Bourns 推出新型符合AEC-Q101规范的TVS二极管产品

加州河滨市 - 2019年3月18 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布推出两款符合AEC-Q101规范的TVS二极管组件。SM8S-Q和SM8SF-Q系列由单向和双向TVS二极管组成,可防止直流电源和数据在线的瞬态电压、ESD和EFT浪涌。新型TVS二极管符合AEC-Q101规范,使满足高可靠性要求应用的最佳保护解决方案,例如在高功率、高温或恶劣环境条件下运行的设备。

Bourns® Model SM8S-Q系列采用精巧的DO-218尺寸封装,具有出色的浪涌性能,最大峰值功耗为6600瓦;新型Model SM8SF-Q系列则提供7000 W的高峰值脉冲功率(PPK 10 /1000μs),采用超低1.3mm封装可运用在精巧的电源设计,并且可以选择SM8S-Q系列的16 V至43 V工作峰值反向电压,以及SM8SF-Q系列的24 V至36 V工作峰值反向电压,两个产品系列均提供非常快速的保护,典型反应时间小于1.0皮秒。此外,均符合ISO7637-2和ISO16750-2浪涌规范。

Bourns® SM8S-Q和SM8SF-Q系列TVS二极管现已上市,符合RoHS标准*。有关更详细的产品讯息,请参阅:www.bourns.com/products/diodes/diodes-aec-q101-compliant.

* RoHS指令2002/95/EC 2003年1月27日,包括附录和RoHS Recast 2011/65/EU 2011年6月8日。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com