MENU
Search
Languages

Bourns 扩展环境传感器系列 推出超低0.15 PSI压力传感器

加州河滨市 - 20192月4美商柏恩Bourns为全球知名电子组件领导制造供货商,今天宣布扩展其环境传感器系列,推出超低0.15至1.0 PSI的压力传感器。Bourns® BPS110 / BPS120系列压力传感器基于最先进的微机电系统(MEMS)技术,在微型封装尺寸下提供极其精确的状态读数。BPS110 / BPS120设计主要是为了在精确度至关重要的应用中提供卓越的性能,提供完全校准和补偿输出,可实现更高效的处理以及长期稳定性,实现可靠的可重复性。这些特性使Bourns的新型压力传感器成为各种工业、消费者和中/低等风险医疗*设计的理想解决方案,包括便携式氧气产生器、喷雾器,持续性正压呼吸器(CPAP)设备、肺功能量计以及气相色谱设备。

Bourns传感器与控制器产品线经理Alain Leon表示:「Bourns与众不同的是我们极为注重质量和获得Bourns全球供应链专家技术支持,另一个好处是我们能够利用Bourns数十年医疗市场的经验满足新应用需求即高准确度、小型化和灵敏的传感器技术,以帮助设计人员推进和扩展医疗保健设备和设备的使用。」

Bourns BPS110 / BPS120系列具有极高的灵敏度和稳定性,总误差带(TEB)为1.5%FS,温度范围为0°C至+ 60°C(六标准偏差流程),产品寿命变化为0.5%FS。新的传感器系列有助于最小化系统校准的需求,并支持系统正常运行时间。其补偿即插即用缩短了开发时间,并拥有出色的设计灵活性,可用于模拟(BPS110)或数字系统(BPS120),可从数字接口或仿真输出获取经过放大、校准的压力信号。

诚挚邀请您于2019年2月5日至7日举行的MD&M West#948号展位参观Bourns BPS110 / BPS120系列压力传感器以及完整的BPS环境传感器系列。

Bourns BPS110 / BPS120系列的压力传感器现已上市,还提供端口配置和校准订制。有关更详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/docs/technical-documents/technical-library/sensors/publications/Bourns_BPS110_and_120_Product_Brief.pdf.

* *Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:https://www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com