2018年8月6日 - 美商柏恩Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出最新的电流检测电阻,型号为CSM2F系列。除了Bourns的大功率电流检测电阻器外,新系列金属合金电流感应组件还采用电子束焊接到镀锡铜端子的金属合金组件制造,提供额外的机械强度并易于焊接,具有出色的电气特性,而其另一个优点则是它允许最低的热电动势(Thermal EMF)最低至0.25μV/ K 。
为了满足高电流且极低电阻要求,Bourns®型号CSM2F系列的电阻值可低至50 微欧(μΩ),连续电流高达1000 A,额定功率则高达50 W。为了提高设计灵活性,新的元器件有三种不同的封装尺寸:分别为8518,7036和6918公制。这些高功率电流检测电阻还可提供极低的电阻漂移和温度,在20°C至60°C的温度范围内,其低电阻温度系数(TCR)为50 PPM /°C。
与其他技术相比,电流检测电阻器由于其高测量精度和相对低的成本而日益普及。 藉由测量通过检测组件的电压,利用奥姆定律换算即可得到流经组件的电流。 电流检测电阻器已成为多数市场应用的最佳解决方案,特别是用于汽车,工业和电子计算器设计中的电池管理系统。
Bourns®CSM2F系列包括三个系列:
CSM2F-8518 系列, CSM2F-7036 系列 和 CSM2F-6918 系列。 全系列所有产品均已上市且符合RoHS标准*。 有关更详细的产品信息,请参阅:
www.bourns.com/products/fixed-resistors/current-sense-resistors.
Bourns®與Bourns標識為柏恩的注冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或注冊商標。
* 字尾如有「Q」字母,代表需要符合AEC-Q101 的汽車及其他應用。