MENU
Search
Languages

Bourns全新大功率電流感應電阻系列,符合AEC-Q200e 規範

【台北訊】- 2018年8月6日 - 美商柏恩Bourns 全球知名電子元件領導製造供應商,今日推出最新的電流檢測電阻,型號為CSM2F系列。除了Bourns的大功率電流檢測電阻器外,新系列金屬合金電流感應元件還採用電子束焊接到鍍錫銅端子的金屬合金元件製造,提供額外的機械強度並易於焊接,具有出色的電氣特性,而其另一個優點則是它允許最低的熱電動勢(Thermal EMF)最低至0.25μV/ K 。

為了滿足高電流且極低電阻要求,Bourns®型號CSM2F系列的電阻值可低至50微歐(μΩ),連續電流高達1000 A,額定功率則高達50 W。為了提高設計靈活性,新的元器件有三種不同的封裝尺寸:分別為8518,7036和6918公制。這些高功率電流檢測電阻還可提供極低的電阻漂移和溫度,在20°C至60°C的溫度範圍內,其低電阻溫度係數(TCR)為50 PPM /°C。

與其他技術相比,電流檢測電阻器由於其高測量精度和相對低的成本而日益普及。 藉由測量通過檢測元件的電壓,利用歐姆定律換算即可得到流經元件的電流。 電流檢測電阻器已成為多數市場應用的最佳解決方案,特別是用於汽車,工業和電子計算機設計中的電池管理系統。

Bourns®CSM2F系列包括三個系列:CSM2F-8518 系列, CSM2F-7036 系列CSM2F-6918 系列。 全系列所有產品均已上市且符合RoHS標準*。 有關更詳細的產品信息,請參閱: www.bourns.com/products/fixed-resistors/current-sense-resistors.

Bourns®與Bourns標識為柏恩的注冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或注冊商標。

**RoHS指令2002/95/EC 2003年1月27日,包含附錄及RoHS Recast 2011/65/EU 2011年6月8日。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com