Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns低电容TVS二极管,保护汽车应用的高速界面的最佳选择

台北讯-2018年6月21日 - 美商柏恩Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出一款全新TVS二极管系列,低电容质只有3 pF(picofarads),成为今日汽车、通信线路和工业应用中的高速接口的理想保护组件。 Bourns® TVS二极管型号 CDSOD323-TxxC-DSLQ 还提供业界最低质只有1 nA(nanoampere)的TVS二极管漏电流,这一点对于客户来说是非常重要的考虑项目。因为车辆的子系统,例如: 物联网传感器、娱乐和舒适设备等,因为运作时间非常有限,需全由电池决定。假若使用低漏电流保护组件有助提高电源效率,并可延长运作时间。

 

Bourns型号CDSOD323-TxxC-DSLQ系列的组件提供符合IEC 61000-4-2的±30 kV接触放电ESD保护,以及符合IEC 61000-4-5标准的浪涌保护。这些功能的设计意在改善可靠性,并提高应用程序对抗ESD和其他瞬态电压事件的损害。 Bourns的这款新型TVS二极管更采用了SOD323封装的型款,双向的TVS提供卓越的保护,尤其适合通信线路。

新系列包含两款符合AEC-Q101*的浪涌保护型款,分别为型号 CDSOD323-T12C-DSLQ型号CDSOD323-T24C-DSLQ.这两款型号现在即可订购,符合RoHS标准**,且不含卤素***。进一步产品信息,请联机至: www.bourns.com/products/diodes/diodes-aec-q101-compliant.

* 字尾如有「Q」字母,代表需要符合AEC-Q101 的汽车及其他应用。

** RoHS指令2002/95/EC 2003年1月27日,包含附录及RoHS Recast 2011/65/EU 2011年6月8日。

*** 在符合右列条件下,Bourns 视产品「不含卤素」:(a) 溴(Br)含量为900 ppm 或更低;(b) 氯(Cl)含量为900 ppm 或更低;(c)溴(Br)加上氯(Cl)的总含量为1500 ppm 或更低。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a