Search
Languages

Bourns 全系列电池保护方案将于 CIBF中国国际电池展隆重登场

「台北讯」2018/5/18 - 美国柏恩Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,在即将到来的2018年CIBF中国国际电池展上,将推出其最新系列高电流的小型断路器温度保险丝保护装置(TCO)产品,旨在为笔记本电脑与平板计算机电池提供卓越的过温和过流保护,相信将为消费性电池与汽车电池管理保护方案提供重要的保护关键组件。 此外,Bourns还将展示表面贴片式的TCO装置,该产品可协助电池组装供货商大幅缩短交货时间与装配成本。 这些最新的发展技术加上Bourns早已广泛应用且成熟的电路保护技术,可以充分协助设计人员因应目前充满挑战的电池保护要求。

Bourns® AC系列乃为现有的AA系列的进阶版,薄度减至0.12毫米,重量则轻了16%。 ,以满足密度更高,容量更高的锂离子(Li-ion)电池的下一代保护需求。 此外,AC系列还提供90°C的第五个跳线温度选项,并且能够在60°C下承载20 A,使其成为最高载流TCO器件Bourns的产品

Bourns 还将于现场展示Bourns的表面贴装SA系列TCO器件。 Bourns® SA系列旨在帮助电池组供货商大大缩短交货时间和装配成本。 该系列乃为目前已经在20多亿现有电池中验证的被肯定广泛应用的产品。

地点: CIBF 中国国际电池展 深圳福田展会中心
日期: 2018/5/22 – 24
Bourns 展位号码: #2T070

柏恩(Bourns®)的商标和柏恩(Bourns®)注册商标乃属于柏恩(Bourns)公司所拥有,如需申请公开使用权需要与柏恩(Bourns®)公司确认。其他上市名称和品牌的商标或注册商标是其各自所有者。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com