Search
Languages

At China International Battery Fair 2018, Bourns to Showcase Full Line of Protection Solutions for Consumer Electronics Batteries

RIVERSIDE, Calif., May 17, 2017 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, offers essential protection components for consumer batteries and automotive battery management systems. At the China International Battery Fair 2018, Bourns will display its latest series of high current mini-breaker thermal cutoff (TCO) products engineered to provide superior overtemperature and overcurrent protection for notebook and tablet PC battery cells. The new Bourns® Model AC series builds on the success of the Model AA series launched in January 2017 offering multiple improved features to meet the next-generation protection needs of denser, higher capacity Lithium-Ion (Li-ion) battery cells. In addition, the Model AC series offers a fifth trip temperature option of 90 °C, and is capable of carrying up to 20 A at 60 °C, making it the highest current-carrying TCO device Bourns offers.

Attendees will also see Bourns' surface mount SA series TCO devices. The Bourns® Model SA series is designed to help battery pack suppliers greatly reduce lead times and assembly costs. These are the latest products added to Bourns' already broad line-up of TCO products proven in more than 2 billion existing battery cells

Where: China International Battery Fair, Shenzhen Convention & Exhibition Center
When: May 22 – 24, 2018
Location: Bourns Booth #2T070

To schedule a meeting with a Bourns battery protection expert, please contact Josephine Chen: +886-2-2562-4117 ext: 138, josephine.chen@bourns.com.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Agenturkontakt:
Annette Keller
Keller Communication
annettekeller1984@gmail.com
Firmenkontakt:
John McCarthy
Bourns, Inc.
john.mccarthy@bourns.com