Search
Languages

Bourns新型可调电位器专为敏感微处理器设计,有效降低CRV并改善线性度

加州河滨市, 2017年9月27日- Bourns为全球电子组件制造商与供货商的领导公司,今天宣布推出高可靠性的精密Trimpot®可调电位器,将提供更精确的线性度,降低接触电阻变化(CRV),且可贴心地根据客户的具体要求进行客制化服务。公司持续不断的创新,加上工程研发70年历史经验,Bourns设计了新型精密Trimpot®产品,今后将可应用于微处理器或需要精细调整的仪器

Bourns 新一代精密Trimpot®产品,采用微控制器的新式电路设计对噪声的控制更加敏感,为了正确地读取所有输出数据,使用精准、确实的设计调整设定时,严谨的线性度与更低的噪声控制便成为关键要求。此外提供更一致的输出(电气读数)与输入(机械旋转)之比值,符合严格的线性要求, 而较低的CRV代表产生较少的噪声,从而减少可输出错误。这样的产品设计可以帮助产线的作业员快速调整电位器到目标电阻,同时能提供更一致的输出曲线。

请立即订购Bourns密封、多圈、采用6 mm通孔或4 mm表面黏着(SMT)包装的精密Trimpot®产品。新产品符合RoHS标准*,可订购不含卤素**产品。  如欲了解更详细的客制化服务与订购信息,请参考本公司网站:techweb@bourns.com

*2003年1月27日公告之RoHS指令(2002/95/EC)包含附录,以及2011年6月8日公布之RoHS 指令修订版(2011/65/EU) 
**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com