Search
Languages

Bourns FLAT® GDT产品以节省空间、能源等特点,获得Phoenix Contact的青睐,应用于其最新TERMITRAB突波保护装置

台北讯, 2017年5月31日 Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商今日宣布,Phoenix Contact(菲尼克斯电器公司)-主导未来应用趋势的零组件、系统和解决方案的领导开发商,将使用Bourns 于2017年推出的FLAT® GDT系列产品,应用于TERMITRAB Complete产品。该产品为世界上最轻薄的突波保护装置(SPD),而 Bourns® FLAT® GDT轻薄的设计在此产品空间及能源节省上,扮演重要的突破性角色,并成功使Phoenix Contact得以将其最新的SPD产品尺寸缩小至总宽度仅有3.5mm。

Phoenix Contact的TERMITRAB Complete突波保护装置(SPD),其设计达成现今测量、控制和调节系统等多元范畴,对更高密度讯号传输的需求。TERMITRAB Complete运用Phoenix Contact革新的输入连接科技和Bourns® FLAT® GDT此款轮廓的组件,使其能承载每公尺超过572MCR 讯号。可灵活做设计应用,选择TERMITRAB Complete,能完成消费者的最佳期待;从简单、极薄的保护装置到提供测试的保护插头、信号线、选配的远程控制模块等产品。该产品提供完整的低电压系统,其他特点包括状态指示器与选配的远距离信号发射控制,使其得到最佳保护。

在Bourns 扁平封装和水平电路的革新下,FLAT® GDT为灵敏、高密度及受空间限制的装置-例如Phoenix Contact的突波保护装置,提供优越的过电压保护解决方案。相较于ㄧ般8毫米的Bourns®气体放电管,新器件在体积上节省了75%的空间,且在同样传统8毫米气体放电管的电路板空间上,能垂直地多放置一倍数量的FLAT® GDT 2017。Bourns® FLAT® GDT在常规的气体放电管科技中拥有显著特色和关键保护优势。其提供强大的隔离度与过电压下的耐电流能力、卓越的浪涌电流额定值、低漏电流及低插入损耗,且电容值在不同电压下仍保持不变。

Phoenix Contact 浪涌保护研发总监Christian Birkholz表示:在Bourns® FLAT® GDT的帮助下,我们成功的将浪涌保护所需的空间缩小一半,为消费者不仅在较小的控制对象上节省成本,也帮助他们在系统计划上获得宝贵的系统规划空间。我们最新的TERMITRAB Complete突波保护装置(SPD)保护现今越来越灵敏的MCR应用,同时也满足各种严苛的高可用性要求。

「Bourns倾听并深知客户的需要,进而设计出富挑战性的解决增值方案。很荣幸,Bourns® FLAT® GDT创新的特点能满足Phoenix Contact突波保护装置(SPD)严苛的设计需求。」Bourns副总裁暨通信部门总经理Craig Shipley表示: 「我们很开心能参与贵公司TERMITRAB Complete新产品的设计,为此感到于有荣焉。」

关于 Phoenix Contact

Phoenix Contact为根植于德国,现今全球工业用连接器及自动化控制系统市场的领导者,特别锁定在能源、基础建设、流程和工厂自动化等方面。我们的团队是未来组件、系统和在电器工程、电子产品及自动化等方面的解决方案代名词。遍布超过100个国家的全球化网络和14,500名员工,我们认为靠近消费者是重要的,多样化的创新产品使消费者能轻易地为不同种应用及工业找到解决方案。

关于Bourns

Bourns- 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:传感器、电路保护解决方案、磁性零组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询: www.bourns.com.

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com