Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns扩张小型化Mutifuse可恢复保险丝的产品线,提供小尺寸并增大维持电流

[台北讯, 2017年4月12日] - Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,今日宣布扩展Mutifuse MF-RG系列热敏电阻可恢复式保险丝产品线。全新八件MF-RG系列大幅提升了运作电流由3A至11A,和Bourns现行Multifuse®通孔产品(MF-R, MF-RX)相比,尺寸更加的轻巧,透过空间节省与热度的优势,提升了电路保护执行的解决办法。

插件式透孔可恢复保险丝的MF-RG系列产品提高了电流承载能力,其最大运行电压可增至16V。新款MF-RG系列特点就是更小的作动/维持电流比,其运行时更接近故障电流的应用,进而提供更快速的对应方法。Bourns最新款小尺寸Multifuse®组件具有类似维持电流等级和快速作动的小尺寸设计,在各种汽车、工业、通信市场中,无疑是具有出色的电路保护解决方案MF-RG

产品订价与供应
全新八款MF-RG系列产品现已上市,更多Bourns产品信息请至: www.bourns.com/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a