MENU
Search
Languages

Bourns Expands Multifuse PPTC Line with Smaller Size Models Offering Extended Operating Current

RIVERSIDE, Calif., April 12, 2017 - Bourns, Inc., a leading manufacturer and supplier of electronic components, today announced the expansion of its successful MF-RG Series Multifuse® Polymer Positive Temperature Coefficient (PPTC) Resettable Fuse product line. The eight new MF-RG Series models extend the maximum operating current of the series from 3 A to 11 A, and are a smaller size compared to Bourns' existing through-hole Multifuse® products (MF-R, MF-RX), thus delivering a space saving and thermal advantage resulting in a higher performing circuit protection solution.

These radial through-hole PPTC MF-RG products are rated to a maximum operating voltage (Vrms) of 16 V offering high current-carrying capability. The new MF-RG models feature a tighter hold to trip ratio that operates much closer to the fault current of the application, thereby delivering a faster response solution for overcurrent events. The smaller size with a similar Ihold rating and fast tripping capabilities make Bourns' latest Multifuse® devices excellent circuit protection solutions for a broad variety of automotive, industrial and communications market applications.

The Model MF-RG Multifuse® PPTC products are manufactured in Bourns' TS16949 approved facility, and are RoHS compliant*, UL recognized for safety requirements, and meet AEC-Q200 compliance standards for passive components.

Pricing and Availability
All eight new models in the MF-RG Series are available now. For more information, please go to: www.bourns.com/products/circuit-protection/resettable-fuses-multifuse-pptc

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.