Search
Languages

Bourns推出抗硫化固定电阻产品

加州河滨市,2016年4月13日-Bourns-全球知名电子零组件领导制造与供货商日前推出新款抗硫化系列薄膜精密贴片电阻- 型号CRT-AS,此产品特别针对暴露于高浓度硫污染的恶劣环境所设计,与一般标准薄膜电阻相比,Bourns®型号CRT-AS系列器件的使用寿命大幅提升,使其成为各关键任务应用的理想解决方案,包括工业、自动化、电力供应与通信基站。

由于许多应用必须在高含硫的环境中运行,例如石油、润滑剂或化石燃料存在的地方,以及恶劣、腐蚀性与污染的工业区域。典型厚膜电阻所使用的设计与材料,尤其是银钯内部端子中的银,使这些电阻易受含硫气体的侵入。温度、湿度、气流加上含硫气体等常见因素,都造成了腐蚀过程以及有害的硫化银的行程,而这些最终都将导致电阻开路与失效。

Bourns产品线经理Brian Ahearne表示,随着越来越多的设备和系统互相连接,可靠的数据传送、不被破坏的数据传输以及二进制接收比以往更加重要。任何的I/O接口故障,如腐蚀所导致的故障,会造成灾难性的系统故障,而采用Bourns®抗硫化薄膜电阻则有助解决此类因腐蚀所导致的故障,不仅改善了系统的可靠度与性能,同时也减少了故障时间。

Bourns® CRT-AS系列产品提供从0402(1005公制)至1206(3015公制)等不同的尺寸选择,其制造过程中,将薄膜组件印刷到陶瓷基片,且依照ASTM B809-95进行测试,此系列也提供额外广泛的电阻、温度系数和公差选择。

产品定价与供应

Bourns®型号CRT-AS系列现已上市,符合RoHS标准*。在价格上,型号CRT 0402-DZ的定价为美金$0.03(以10,000件为订购量)。更多产品规格的信息,请参阅:https://www.bourns.com/products/resistive-products/chip-resistors/thin-film-chip-resistors

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com