Search
Languages

美商柏恩推出专为高灵敏LED照明应用所设计的新款分流保护器

河边市, 加州, Feb 15, 2011 - 全球知名电子组件领导制造商., 美商柏恩(Bourns)公司, 今日宣布推出专为LED照明应用所设计的新款 LED分流保护保护器。这款新的分流保护器名Bourns® LSP系列, 可让排列成带状的LED在照明应用上能耐用性和可靠性更高。大多数的设计将20颗或更多颗的LED固态照明发光体排列成带状。在这样的排列中,只要其中一颗LED短路就会造成整串LED变暗,不仅性能降低,还有可能需要维修,产生昂贵的保固成本。使用Bourns® LSP分流保护器系列可改善这种情况而让其它的LED继续发亮,主要是因为这款分流保护器会将故障LED的电流予以分流。这款新的LSP分流保护器是将是您今后LED照明产品应用的理想首选,不论是灯泡、照明灯具或背光系统。


Bourns® LED-LS分流保护器系列有四款型号:LSP0600BJR-S、LSP0900BJR-S、LSP1300BJR-S和LSP1800BJR-S。客户可于每个LED使用一个型号LSP0600BJR-S组件,来提供最大的保护。或者,客户可选择分别使用一组两个、三个和四个LED的型号LSP0900BJR-S、LSP1300BJR-S或LSP1800BJR-S,以减少他们的生产成本。Bourns的这款新组件采用表面安装SMB封装形式, 以符合RoHS*。欢迎透过Bourns经销商索取样品。在订价上,若订购10K数量,每件Bourns LSP0600BJR-S售价为$.30。

 

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com