Search
Languages

Bourns 发表为宽带保护设计出最新表面黏着气体放电管(GDT)突波保护器系列

河边市, 加州, Aug 13, 2009 Bourns, Inc., 为领先业界的电子零件制造商与及供货商,今日发表一系列最新三极表面黏着式气体放电管(GDT)突波保护器装置,具超低电容与输入、输出低损耗等特色适用于宽带保护。 Bourns® 2054 系列, 强大的效能可用于 230V 至 470V 电压,符合 RoHS*规范。Bourns® 2054 系列产品尺寸精巧(5 x 7.2 mm),卓越的保护特性能广泛运用在电信、商业、工业等应用。

Bourns® GDT 系列产品 能防止瞬态突波袭击造成的损害,当导电时可创造出接地短路电路。当电流突波超过 GDT 设定的击穿电压范围时,装置会离子化并快速传导取代。当突波通过后,而系统电压回到正常范围时,GDT 会回复到高抗阻的"静止"状态。

“由于宽带通讯应用对GDT的市场需求日益成长,Bourns 推出最新 GDT2054 系列,拥有强大电路保护功能、符合成本效益与封装等特色” Craig Shipley,Bourns GDT 产品总经理说。”Bourns 最新的 GDT 装置提供极佳的频宽保护,产品通过 UL 认证。”

价格与供货情形
Bourns® 2054 系列数量 1 至 249 件的建议价格为美金 1.08 元,现已上市。完整的系列料号与特色请见 2054 资料表.

*符合 RoHs 条款 2002/95/EC 2003年1月7日,包含附件。

Bourns® 与 Bourns 标志皆为商标或注册商标,只能经过 Bourns 许可承认后公开使用,并注明来源。其它上市名称与品牌为商标或注册商标皆属所有者。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com