MENU
Search
Languages

Bourns stellt neue Serie oberflächenmontierbarer GDT-Stoßspannungsschutzeinrichtungen für Breitbandschutz vor

Riverside, Kalif., 13.August 2009 Bourns, Inc., ein führender Hersteller und Zulieferer elektronischer Bauteile, hat heute eine neue Serie von Einrichtungen zum Stoßspannungsschutz mithilfe oberflächenmontierbarer Gasentladungsröhren (GDT) mit drei Elektroden vorgestellt. Die Röhren eignen sich aufgrund ihrer extrem niedrigen Kapazität und niedrigen Einfüge- und Rückflussdämpfung perfekt für Breitbandanwendungen. Die als Bourns® 2054 Serie bezeichneten robusten Geräte sind für Spannungen von 230 bis 470 V ausgelegt, und es gibt auch RoHS*-konforme Versionen. Die Bourns® 2054 Serie zeichnet sich durch eine kompakte Größe aus (5 x 7,2 mm) und bietet erstklassige Schutz-Kenndaten, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen, wie beispielsweise in der Telekommunikation und für gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Bourns® GDTs tragen mithilfe eines Masseschlusses dazu bei, Schäden aufgrund von Überspannungsstörungen zu verhindern. Sobald eine Stoßspannung die festgelegte Durchbruchsspannung der GDT übersteigt, wird diese ionisiert und es findet eine schnelle Ableitung statt. Wenn keine Stoßspannung mehr vorhanden ist und die Systemspannung wieder auf einem normalen Niveau ist, wird der niederohmige Zustand der GDT wieder hergestellt.

"Der Bedarf an GDTs für den Einsatz in der Breitbandkommunikation steigt und Bourns entspricht diesem mit seiner neuesten GDT 2054 Serie robuster Schutzabschaltungen in einem kostengünstigen, kompakten Gehäuse", sagte Craig Shipley, Leiter GDT-Produkte bei Bourns, Inc. "Die neuen GDTs von Bourns mit UL-Zulassung bieten einen exzellenten Schutz für Breitbandanwendungen auf Leiterplattenebene.

Preise und Verfügbarkeit
Der Referenzpreis der Bourns 2054 Serie liegt bei USD 1,08 bei Abnahme von 1-249 Stück und sie ist ab sofort erhältlich. Eine vollständige Liste der Modellnummern und Kenndaten finden Sie unter Datenblatt 2054.

*RoHs-Richtlinie 2002/95/EC 27. Jan. einschließlich Anhang.

Bourns® und das Bourns Logo sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen in der Öffentlichkeit nur mit Erlaubnis und nach ordnungsgemäßer Zustimmung von Bourns verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Markenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Über Bourns

Bourns, Inc. ist ein führender Hersteller und Zulieferer von Positions- und Geschwindigkeits-Sensorik, Schutzabschaltungslösungen, magnetischen Komponenten, Mikroelektronikmodulen, Schalttafelsteuerungen und Widerstandsprodukten. Mit Hauptverwaltung in Riverside, Kalifornien beliefert Bourns eine Reihe von Märkten, einschließlich Automobilbranche, Industrie, Haushalt, Kommunikation, nicht-lebenserhaltende medizinische Unterstützungstechnik, Audio sowie viele andere Marktsegmente. Weitere Firmen- und Produktinformationen sind erhältlich auf www.bourns.com.

Bourns® und das Bourns-Emblem sind eingetragene Warenzeichen von Bourns, Inc. und dürfen nur mit Genehmigung von Bourns und nur mit ordnungsgemäßer Anerkennung öffentlich verwendet werden. Andere aufgeführte Namen und Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.