Search
Languages

Bourns 全新推出 21 款 TVS 二极管型号系列 提供更广泛的峰值电压范围,提升设计灵活性

全新系列具备先进性能,可提供有效的 ESD 保护,并提供体积紧凑的单向及双向封装选项

2025年11月17日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 SMLJ-R 系列瞬态电压抑制 (TVS) 二极管。该系列具备高效能能量吸收与钳位能力,可为敏感电子设备提供有效的静电放电 (ESD) 保护。新系列采用紧凑型 DO-214AB 封装,并提供单向与双向两种选项。其性能与封装特性,使此系列成为便携式通信、计算与视频设备应用的卓越浪涌防护解决方案。

Bourns® SMLJ-R 系列 TVS 二极管提供更高的设计灵活性,工作峰值反向电压范围从 12 V 到 30 V,功率耗散可达 3000 瓦。设计人员可选择 13 个单向型号以及 8 个双向型号。此外,该系列已通过 IEC 61000-4-2 ESD (最低 4 级)、IEC 61000-4-4 EFT 及 IEC 61000-4-5 Surge 浪涌等标准测试。

全新 Bourns® SMLJ-R系列 TVS 二极管现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可通过 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/diodes/tvs-diodes

*RoHS指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com