Search
Languages

Bourns 推出全新 AEC-Q200 认证车规级 4 端子型分流电阻器

Bourns® CSS4C-1216 系列以紧凑且坚固的设计提供卓越的电流检测精度,非常适合高性能与高可靠性应用

2025年10月16日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出 CSS4C-1216 系列 4 端子电流检测电阻器。这款车规级、符合 AEC-Q200 认证 的 Bourns® CSS4C-1216 系列,可满足当前高性能应用对精密电流检测的需求,提供更高的功率处理能力、更佳效率以及有效的热管理,同时保持更小、更紧凑的尺寸。受益于这些特性的应用范围包括电动车 (EV)、混合动力车 (HEV)、电池管理系统 (BMS)、变频器以及各类电力电子设备。

CSS4C-1216 系列采用 电子束焊接 (EBW) 金属条 制成,具备卓越的长期稳定性、极低的感值 (< 2 nH) 及优异的热性能。其功率额定可达 5 瓦特,电阻值低至 0.0003 Ω,可确保在 –65 °C 至 +170 °C 的广泛工作温度范围内保持精密且稳定的操作。此外,该系列的 4 端子设计 能有效降低因导线电阻引起的测量误差,大幅提升高电流电路中的可靠性。该电流检测用分流电阻器还具备坚固的结构设计,可确保一致的热稳定性与耐用性,同时满足对空间有限的 PCB 布局中精密电流监控的严苛需求。

全新 Bourns® CSS4C-1216 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/power-resistors-aec-q200-qualified-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com