Search
Languages

Bourns 推出全新半屏蔽功率电感器系列,具极性控制功能,以优化 EMI 抑制效果

新款 SRN5040TA-P 系列为车规级、AEC-Q200 标准,符合先进车用系统对严苛温度与可靠性的要求

2025年9月24日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出SRN5040TA-P 系列半屏蔽功率电感器。新系列具备极性控制功能,可优化广泛车用系统的电磁干扰(EMI)保护。这款车规级、符合 AEC-Q200 标准的半屏蔽功率电感器提供卓越的电源管理性能与热稳定性,符合先进系统 (包括 DC-DC 转换器、电源、驾驶辅助系统、信息娱乐系统及照明系统) 对严苛温度与可靠性的需求。

SRN5040TA-P 系列半屏蔽功率电感器采用特殊结构,能在提供高温升电流与高饱和电流能力的同时,将磁场辐射降至最低。此外,本系列支持 -55 °C 至 +125 °C 的广泛工作温度范围,非常适合空间受限的汽车应用。半屏蔽设计在线圈周边施加磁性环氧涂层,相较于非屏蔽电感器,可提供更有效的 EMI 抑制及降低磁场辐射。

全新 Bourns® SRN5040TA-P 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅: bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com