Search
Languages

Bourns 推出全新两款大电流共模扼流圈, 提供大电流与宽带率范围阻抗

全新车规级型号符合 AEC-Q200 标准,为电源线与汽车系统应用提供高效的 EMI 抑制与噪声滤波解决方案

2025年9月15日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出SRF1206A-501Y 和 SRF1206A-172Y 两款大电流共模扼流圈系列,为设计人员提供更多阻抗与电流选择,并作为 Bourns® 符合 AEC-Q200 标准、车规级 SRF1206A 系列的扩充产品。该系列共模扼流圈可在广泛的频率范围内提供高阻抗,为车载开关式电源供应器,以及其他汽车、消费性与工业系统提供有效的 EMI 抑制与噪声滤波解决方案。

此两款新型共模扼流圈采用单体铁氧体磁芯设计,并具备闭合磁路,能提供优异的磁屏蔽效能。同时搭配扇形绕组结构,可提升绕组间的介电强度。其阻抗范围涵盖 500 至 1700 奥姆 (Ω),额定电流最高可达 10 A,工作温度范围则为 -40 至 +125 °C。

全新 Bourns® SRF1206A-501Y 和SRF1206A-172Y系列符合 AEC-Q200 标准车规级共模扼流圈现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chokes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com