Search
Languages

Bourns 推出采用羰基粉末磁芯设计全新屏蔽式功率电感器系列,具备高饱和电流能力

\\

SRP4020T 系列具备高热额定电流与屏蔽式结构,提供低磁场辐射,满足电力电子对效率与性能的需求

2025年7月24日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出全新 SRP4020T 系列屏蔽式功率电感器。此系列采用先进的羰基粉末磁芯,具备优异的热稳定性与磁性能,适用于严苛环境。其屏蔽式结构能有效抑制电磁干扰,提升电磁兼容性 (EMC) 表现。

SRP4020T 系列采用紧凑型封装 (4.45 x 4.0 mm),厚度仅 1.8 mm,支持最高 +150 °C 的工作温度,特别适合空间受限的设计。该系列感值范围从 0.47 至 10 μH,相较于其他相似尺寸的屏蔽式电感器,具备更低的直流电阻 (DCR),有助于降低功耗并提升系统整体效率,非常适用于消费性电子产品及各类电源供应应用。

Bourns® SRP4020T系列屏蔽式功率电感器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com