Search
Languages

Bourns 发布全新大功率金属片电流检测电阻, 采用 SMD 2010 紧凑型封装

全新车规级电流检测电阻符合 AEC-Q200 标准, 专为需要小尺寸、高精度阻值及电阻公差应用而设计

2025年7月8日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其符合 AEC-Q200 标准车规级 CRF 系列电流检测电阻推出采用 SMD 2010 紧凑型封装新款产品。Bourns 所设计的 CRF2010 型号,旨在满足电池管理系统 (BMS)、开关模式电源供应器 (SMPS)、马达控制、电动车 (EV) 车载电源电流控制、逆变器相电流检测及机器人电流控制等应用中,对小尺寸、高精度阻值及电阻公差的需求。

此外,Bourns 也推出 2512 封装尺寸的 CRF2512 型号大功率 3 W 版本电流检测电阻。该产品同样符合 AEC-Q200 标准,具备低至 0.0003 欧姆阻值与小于 5 纳亨 (nH) 的感值,使其成为电源供应器、步进马达驱动器及输入放大器等应用的理想选择。

全新 CRF2010 型号支援 1% 与 5% 的电阻公差,具备固定 ±50 ppm/°C 的温度系数 (TCR),电阻范围涵盖 1 mΩ 至 50 mΩ,同样具备 ±50 ppm/°C 的 TCR。此系列产品还提供优异的 1.5 W 功率额定值,并维持紧凑尺寸设计。此外,其金属结构有助于实现更小更轻薄的封装尺寸,并相较于一般 2010 尺寸电阻提供更强的浪涌能量耐受能力,进一步提升产品在严苛应用中的车规级可靠性。

Bourns® CRF2010 和 CRF2512 系列大功率电流检测电阻现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/resistors/current-sense-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com