Search
Languages

Bourns 全新扩展 POWrFuse™ 系列, 具备更高电压额定值、更宽电流范围与多样封装选项

新款大功率电力保险丝符合 UL 248-14 与 IEC 60127-1 标准,并具备高达 500 V 的额定电压,以满足新一代电力系统多变的需求

2025年6月16日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其 POWrFuse™ 大功率电力保险丝产品组合,推出全新 PF-63R50H 系列,具备更高电压额定值以及先进功能与性能,专为能源储存系统、电池系统及其他电源管理系统所需而打造。

Bourns 保护事业部副总裁 Jennifer Joseph 表示:「随着能源储存系统、工业自动化及再生能源等应用对于更高功率密度与系统效率的需求日益提升,市场对高电压与大电流保险丝的需求也不断增加。全新 PF-63R50H 系列 POWrFuse™ 正是为了支持这些不断演进的市场需求而设计。」

PF-63R50H 系列符合 UL 248-14 与 IEC 60127-1 保险丝标准,提供 10 至 40 A 的电流额定值,以及最高 30 kA 的分断电流,并具备插入式 (cartridge) 与轴向引线 (axial lead) 两种封装形式。此系列的多项特点可支持更广泛的应用需求,提升研发灵活性,同时符合系统效能与安全性要求。

Bourns® PF-63R50H系列POWrFuse™ 大功率电力保险丝现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/powrfuse-high-power-fuses

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com