Search
Languages

Bourns 推出专为光伏应用设计 POWrFuse™ 大功率电力保险丝系列,具备 1500 VDC 额定值

Bourns® PF-PVC150R 系列具备提升的电压与电流额定值,符合 UL 248-19 标准中的 gPV 保护规范

2025年6月12日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出专为光伏 (gPV) 应用设计的 PF-PVC150R 系列 POWrFuse™ 大功率电力保险丝。此全新系列具备提升的电压与电流额定值,符合 UL 248-19 标准的 gPV 保护要求。其更高的电压额定值可满足新世代太阳能电力系统日益成长的需求,扩展的电流范围则有助于满足更多元应用需求,同时提升研发灵活性。

Bourns 保护事业部副总裁 Jennifer Joseph 表示:「太阳能应用中,最新趋势是向更高电压发展,以提升效率并降低系统成本,对于公用事业规模与商业级系统尤为重要。从过去常见的 1000 VDC 提升到现在逐渐成为新标准的 1500 VDC,Bourns® PF-PVC150R 系列 POWrFuse™ 正好迎合此趋势,使设计人员能透过减少逆变器与配线数量降低系统成本,并藉由减少 I²R 功率损耗提升整体效率。」

全新 Bourns® PF-PVC150R 系列具备 1500 VDC 电压与 4–30 A 电流额定值,并提供最高 50 kA 的断流容量 (IR),以协助提升功率密度与空间利用效率。此系列同时提供多样化封装选项,包括插入式端帽 (ferrule) 与压接端帽 (crimp cap) 版本,以实现最大安装弹性,并兼容于更大型太阳能模块与更长的模块串接应用。

Bourns® PF-PVC150R 系列POWrFuse™ 大功率电力保险丝现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/powrfuse-high-power-fuses.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com