Search
Languages

Bourns 全新推出两款屏蔽功率电感器系列,专为 DDR5 电源管理电路开发

全新系列采用奈米晶磁芯构造,具备高性能特性,并拥有低 ACR/DCR,可降低损耗并提供高效率,符合 DDR5 规范

2025年5月27日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 SRP2512CLSRP3212CL 系列屏蔽功率电感器。这两个全新系列具备低交流阻抗 (ACR) 与低直流内阻 (DCR),可有效降低能量损耗并提升效率。Bourns 特别针对最新的 DDR5 内存技术需求 (如 DDR5 电源管理电路 PMIC,以及用于桌面计算机、笔记本电脑和平板计算机的 DDR5 客户端模块) 设计这些具备上述特性的屏蔽功率电感器。

SRP2512CL 和 SRP3212CL 系列电感器采用屏蔽结构,可降低磁场辐射,并搭配奈米晶磁芯,以支持大电流并降低蜂鸣噪声。Bourns 开发了新的奈米晶粉末制程技术,并结合其最新的电感器制造工艺,为设计工程师提供优异的超低蜂鸣噪声解决方案。此外,这些新款功率电感器的工作温度范围为 -40 至 +125°C,感值最高可达 1.5 微亨 (µH),封装尺寸为 3030 与 2520。

Bourns® SRP2512CL 和 SRP3212CL 系列屏蔽功率电感现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com