此电阻选项可实现阻抗匹配、防止信号反射,并提升应用中使用 Bourns® 高精度数位直流电流传感器时的信号完整性
2025年5月8日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布其 SSD 系列数字电流传感器现已提供 CANbus 与 RS-485 版本,并新增内部 120 欧姆 (Ω) 终端电阻选项。该全新选项可为设计人员提供更佳的阻抗匹配与信号反射防护,有助于确保通信稳定可靠。采用带有电阻选项的 Bourns® SSD 数字电流传感器,有助于维持信号完整性并防止通信错误,尤其在长距离与高速传输情况下。Bourns® SSD 数字电流传感器具备卓越的精确度、稳定性与电气隔离性能,并可在 -40°C 至 +115°C 的广泛工作温度范围内运作,适用于严苛的工业与车用环境。该系列产品拥有 1500 VDC 加强型电气隔离、内建 16 位 +150°C 微控制器、24 位模拟数字转换器(具有缓冲模拟输入),以及支持自动修正单位元错误的 ECC 闪存。这些先进功能使其成为电池系统、再生能源系统、马达驱动器及电动车充电站的理想解决方案。
全新 Bourns® SSD 数字电流传感器系列现已上市,符合 RoHS* 标准。新的内部 120 Ω 终端电阻设计构建在传感器的 PCB 中,目前提供 100A、250A 和 500A 的标称电流版本。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/sensors/current-sensors。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。