Search
Languages

Bourns 推出车规级多层压敏电阻系列, 具备先进瞬态能量吸收能力,提供卓越的浪涌保护

专为汽车电路设计,全新压敏电阻采用 1210 与 1812 SMD 封装,实现更高能量分布与功率耗散效能

2025年4月22日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出两款符合 AEC-Q200 标准全新车规级 BVRA 多层压敏电阻系列产品。Bourns 针对当今日益精密的汽车电路,专门设计全新的 BVRA1210BVRA1812 系列,以提供更卓越的浪涌保护性能。这些低电压多层压敏电阻具备先进的能量分布与功率耗散设计,可实现出色的瞬态能量吸收能力。

全新 BVRA 系列产品符合 IEC 61000-4-5 标准,为汽车设计人员提供有效的过电压保护,以防止有害的瞬态电压事件对组件造成损害。这些压敏电阻具备极快的瞬态响应时间 (小于1.0奈秒),可在浪涌事件中迅速导引能量。此外,新系列还具备稳定的漏电流表现,以确保一致的过电压保护能力,且提供 11 V 至 100 V 直流电压的广泛工作范围。两款全新 BVRA 系列采用紧凑型 SMD EIA 1210 与 EIA 1812 封装,并额外搭配绝缘涂层,有助于简化系统整合并提升整体效能。

Bourns® BVRA1210 和 BVRA1812 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无铅产品,现可透过业经 Bourns 授权的代理商伙伴订购。有关更多详细的产品信息,请参阅:bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/varistor-products/mlv

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com