Search
Languages

Bourns 推出双绕组屏蔽功率电感器系列, 专为降噪过滤应用提供轻省空间且具成本效益的解决方案

全新符合 AEC-Q200 标准的车规级电感器提供卓越的额定电流和电感设计灵活性,可用于并联、串联、双电感器或变压器配置

2025年1月9日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 SRF0703HA 系列双绕组屏蔽功率电感器。Bourns® 全新符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,可用于并联、串联、双电感器或变压器配置,为设计师提供卓越的额定电流与电感设计灵活性。此外,此款单一封装的双绕组电感器相比于使用两个独立电感器,提供了节省空间和降低成本的解决方案。

Bourns® SRF0703HA 系列专为单端初级电感转换器 (SEPIC) 拓扑结构、汽车系统和电源供应器提供了卓越的解决方案。该系列拥有 -55°C 至 +150°C 的广泛操作温度范围,并具备磁屏蔽功能,能有效降低辐射,非常适用于需满足低噪音要求的应用场景。

全新 Bourns® SRF0703HA 双绕组屏蔽功率电感器系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-dual-winding-shielded

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com