Search
Languages

Bourns 推出全新具备高额定功率与高脉冲耐受能力 SMD 绕线电阻系列

最新款 PWR 系列电阻有助于满足太阳能和电机控制等应用中,放电/预充电电路对于高可靠性和高稳定性日益增长的需求

2025年1月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出最新的 Bourns® PWR6927/8030/8937/A247/B053 SMD 绕线电阻系列。该系列具备高额定功率值 (最高可达 10 W) 及高脉冲耐受能力,专为满足设计师针对太阳能、马达控制、电信、开关电源 (SMPS) 以及能源储存系统 (ESS) 等应用中放电与预充电电路对可靠性和稳定性的更高需求所设计。

Bourns 全新绕线电阻系列具备先进的 SMD 架构及更高的浪涌耐受能力,可提供低电感解决方案,与标准的通孔电阻、厚膜电阻、薄膜电阻及传统绕线电阻相比,能有效降低磁场干扰。此外,该系列均符合 UL 94V-0 阻燃标准和高度关注物质 (SVHC) 的规范,帮助满足多种应用的安全要求。

全新 Bourns® PWR6927/8030/8937/A247/B053 系列现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/wirewound-resistors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com