MENU
Search
Languages

Bourns 全新高精度与卓越稳定性的分流传感器登场

Bourns 全新 Riedon™ SSA-2 系列模拟型分流传感器具备抗干扰磁场能力,并符合单极电源供应要求

2024年12月2日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,发布 Riedon™ SSA-2 系列模拟型分流传感器。全新分流传感器提供高精度的电流检测解决方案,并具备比典型霍尔效应传感器更高的操作稳定性。该系列专为抗干扰磁场而设计,避免因磁场干扰可能会对敏感电子设备中的传感器操作产生不利影响,导致读数不准确、设备故障甚至安全隐患。此外,Bourns SSA-2 系列符合单极电源供应要求,使其成为各类与电池相关电流检测应用中的卓越测量选择,包括大型储能系统、可再生能源发电基础设施、工业马达驱动器、楼宇自动化系统以及燃料电池等。

Bourns SSA-2 系列为采用创新设计的模拟霍尔效应电流传感器,提供 ±0.1% 的检测精度以及 ±0.1% 的线性度,涵盖整个电流范围,并对温度漂移的敏感性较低。此外,该传感器具低噪声分辨率和偏移性能,能够进行准确的低电流检测,同时在整个温度范围内提供出色的增益和线性性能。该系列支持宽带带的交流与直流,额定电流范围从 100 A 到 1000 A,使其能够适应不同环境以及各种市场应用需求。

Bourns 全新 Riedon™ SSA-2 系列模拟型分流传感器现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/sensors/current-sensors

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com