Bourns 推出 Riedon™ PF2203/PFS35 系列高功率厚膜电阻功率高达 35W,具备低 TCR 和精准公差选项
2024年11月18日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,隆重推出全新 Riedon™ PF2203 和 PFS35 系列高功率厚膜电阻。这两大系列是 Bourns 广泛高功率电阻产品线的重要扩充,采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装,具备低电感、卓越的脉冲处理能力及高达 35W 的额定功率,可显著提升电路稳定性和测量精度。
Bourns 推出的 Riedon™ PF2203 和 PFS35 系列高功率厚膜电阻,具有广泛的电阻值范围,从 10 MΩ 到 51 kΩ,工作温度范围为 -55 至 +175 °C,可选电阻公差为 ±1% 和 ±5%。这些电阻专为满足市场对更高功率耗散和更小封装需求而设计。其中,PFS35 系列提供的 DPAK 表面贴装封装尤为受欢迎,不仅有助于缩小产品体积,还能有效降低制造成本。
Bourns新推出的厚膜电阻的特性使其成为满足限流、电流测量以及电容放电需求的理想解决方案,广泛适用于工业电机驱动、AC-DC 和 DC-DC 电源转换器,以及电池储能系统 (BESS) 等多种应用场景。
Bourns 全新 Riedon™ PF2203 和 PFS35 系列大功率厚膜电阻现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/high-power-resistors。
*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。