Search
Languages

Bourns 发布新款薄型线性滤波器系列, 厚度仅为 2.5 毫米,提升 EMI 抑制性能

Bourns® SRF0502 系列线性滤波器提供必要的 EMI 抑制,有助于最大幅延长关键任务应用中的系统正常运作时间

2024年10月28日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新款薄型线性路滤波器系列。Bourns® SRF0502 系列线性滤波器具有紧凑的 2.5 毫米高度,满足多样化的客户需求。该系列提供电磁干扰(EMI)抑制,专为对干扰要求极低的关键任务应用而设计。

Bourns 最新的线性滤波器系列除了具有薄型设计外,还采用了屏蔽结构,进一步降低了电磁干扰 (EMI),同时实现了低直流电阻 (DCR)、高达 6A 的高电流额定值以及高达 900 MHz 的频率范围。这些线性滤波器是理想的共模电源扼流圈解决方案,能够有效消除各种工业电源及其他要求高可靠性操作的应用中的噪声。

Bourns® SRF0502 系列线性滤波器现已上市,符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/common-mode-chokes

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的 含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com