Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出两款大电流气体放电管 (GDT) 新品,扩展其高能量 GDT 系列,适用于交流和直流电源设计

Bourns® 新款 GDT 符合 IEC 和 UL 国际防雷标准,并满足新兴市场对更高电力保护的需求

2024年10月7日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案 电子组件领导制造供货商,发布今日宣布在其高能量气体放电管 (GDT) 系列中新增两款大电流双电极气体放电管系列。Bourns® GDT225EXGDT230E 系列专为交流和直流电源设计提供极高的能量浪涌保护而设计。这些高能量 GDT 符合国际 IEC 防雷区、UL 1449 和 IEC 61643-11 标准的增强要求,是现有和下一代应用中理想的保护解决方案,特别适用于经常遭受过量电流浪涌的场合。

Bourns这两款系列产品具备一系列令人印象深刻的特性,两款型号均提供 500 V 至 800 V 的直流击穿电压选项,为紧凑型交流电源线应用提供可靠的保护,且为高功率设计设定新的浪涌保护标准,同时确保与大多数常见的交流电压系统配置兼容。Bourns® GDT225EX 系列具有 120 kA 的最大浪涌额定值(8/20 μs 波形),并采用紧凑的 20 毫米直径扁平设计。而 GDT230E 系列则提供高达 160 kA 的最大浪涌额定值,并采用 30 毫米直径扁平设计。这些新系列产品还为设计人员提供了更多的灵活性,可选择不同的电压配置用于低压网络,而无需在浪涌保护性能上做出妥协。

Bourns 气体放电管 (GDT) 和浪涌保护设备 (SPD) 产品线经理 David Chavarría 表示:「我们的客户期待 Bourns 不断创新保护组件,以满足其不断变化的需求。通过推出 GDT225EX 和 GDT230E 系列,Bourns 延续了这一切承诺。这些新品不仅以紧凑设计提供卓越的浪涌保护能力,还满足战略性新兴市场对更高功率保护的应用规范要求,进一步增强了我们的产品组合。」

Bourns® GDT225EX 和 GDT230E 系列双电极高能量气体放电管 (GDT) 现已上市。 全系列符合 RoHS 标准*,同时获得 UL 认证。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/2-electrode-gdts/high-current-series.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com
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
a