Search
Languages

Bourns 全新 Riedon™ 模块化保险丝座 符合 Class-T 和 ANL 要求

全新保险丝座设备可满足从可再生能源基础设施到便携式电源系统等的应用保护需求

2024年8月27日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新发布符合 Class-T 和 ANL 要求的 Riedon™ 模块化保险丝座。全新设备可满足广泛应用的保护需求,包括工业电力系统、电池充电器、太阳能逆变器和电池储能系统。

日前,Bourns 已推出四款保险丝座产品类别可供选择。这些产品包括 FB 和 CFB 系列,是 Class-T 保险丝座,配备了可选择的最高达 400A 的 Class-T 保险丝,并提供两种端接选项,裸线端接或环形/铲形端接。另两款类型是 ANL 保险丝座 NFB 系列和 NFB2 系列,这两款系列提供两种不同的底座长度,带有环形/叉形端子连接,可以选配 50A 到 500A 的 ANL 保险丝。

Bourns 首次推出的 Riedon™ 保险丝座,FB 和 CFB Class-T 系列保险丝座提供灵活性和模块化设计,以适应各种应用需求。这些保险丝座采用高质量材料制成,包括镀锡黄铜端子、玻璃纤维增强聚碳酸酯安装底座、透明聚碳酸酯安全盖以及不锈钢安装硬件。特别是紧凑型的 3.4 英寸 NFB 系列保险丝座具有重型酚醛塑料底座,而 NFB2 系列则长 6.5 英寸,使用填充玻璃纤维的聚碳酸酯底座。此外, NFB 和 NFB2 系列 ANL 保险丝座均配有透明聚碳酸酯安全盖,以及不锈钢连接和安装硬件,进一步提升产品的耐用性和使用寿命。

Bourns 全新四款 Riedon™ 保险丝座现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/products/circuit-protection/fuse-blocks.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

2023年4月,Bourns 子公司 BE Services Company, Inc. 收购了 Riedon, Inc. 的部分资产,包括其标志和商标,以及持续生产原 Riedon™ 产品的权利。「Riedon Logo」是 BE Services Company, Inc. 在美国注册的商标。「Riedon」是BE Services Company, Inc.的商标。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com