Search
Languages

Bourns 推出六款全新 Riedon™ 工业分流电阻产品线

全新产品线提供卓越的电流处理能力,可满足从可再生能源到工业电力系统等应用中的精确测量需求

2024年8月26日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,扩展 Riedon™ 工业分流电阻产品线,推出六款新型号。全新分流电阻具备卓越的电流处理能力,以满足高精度电流检测的需求。精准测量在多项应用中皆至关重要,包括电池管理系统 (BMS)、太阳能逆变器、焊接设备、热处理设备、电池充电器、电源供应器、阴极保护整流器以及船舶和移动配件等。

Bourns 推出 Riedon™ RSN 和 RS 系列分流电阻为面板安装产品,新款工业分流电阻提供面板和总线安装选项。电流处理能力自 1 A 至 1200 A,阻值从 0.0417 毫欧到 100 毫欧,公差范围为 0.25% 至 1%。Bourns 推出的 Riedon™ RSH、RSI、RSJ 和 RSW 系列分流电阻则设计为可直接安装在总线上,电流处理能力自 5 A 至 6000 A,阻值从 0.025 毫欧到 10 毫欧,公差为 0.25%。

Bourns 推出的所有 Riedon™ 工业分流电阻均为精密分流电阻,采用低电阻的 Manganin™ 作为其电阻材料。这些新型分流电阻还提供 -40 °C 到 +100 °C 的广泛工作温度范围,并具有紧凑的尺寸和中央安装的电压接点,以简化并优化系统实施。

Bourns 全新六款 Riedon™ 工业分流电阻现已上市,符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/current-sense-resistors.

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

2023年4月,Bourns 子公司 BE Services Company, Inc. 收购了 Riedon, Inc. 的部分资产,包括其标志和商标,以及持续生产原 Riedon™ 产品的权利。「Riedon Logo」是 BE Services Company, Inc. 在美国注册的商标。「Riedon」是BE Services Company, Inc.的商标。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com