MENU
Search
Languages

Bourns 推出符合 IEC Class I 和 Class II 标准的 AC 浪涌保护器

搭载热断路器且快速反应 MOV 保护,Bourns® 1270 和 1280 系列 SPD 提供针对浪涌威胁的高可靠性保护装置

2024年8月14日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出 12701280 系列双导轨 AC 浪涌保护器 (SPD)。该款 SPD 系列符合 IEC/EN 61643-11 标准 Class I + Class II / T1 + T2,并且 1280 型号具备先进的热断路器 (TD+),提供强化的保护,无需上游过电流保护且均配备窗口故障指示器和远程警报,以帮助监控浪涌保护器的运行情况。

Bourns 最新款 SPD 专为应对持续过电压和浪涌条件下的热失控风险设计,这可能会引发火灾危险。1270 和 1280 系列提供卓越的浪涌保护,每种模式可承受高达 80 kA 8/20 µs 的浪涌能量,具有高达 50 kArms 的高额定短路电流,以及高达 12.5 kA 10/350 µs 的脉冲电流容量。为方便更换,这两款系列均为可插拔模块,旨在安装在主配电板前端的负载侧,并靠近敏感端子或具有避雷针 (LPS) 的装置。Bourns® 1270 和 1280 系列的功能和性能使它们非常适合各种能源储存应用,如电动汽车充电站、电池储能系统(BESS)以及绿色光伏和风能系统。

Bourns® 1270 和 1280 系列 SPD 现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com