Search
Languages

Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准的气体放电管系列, 提升在苛刻环境中的可靠性

Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准的气体放电管系列,提升在苛刻环境中的可靠性

2024年7月31日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出最新的气体放电管 (GDT) 系列,符合 AEC-Q200 标准。Bourns® 2027-A 系列 GDT专为满足市场对可靠性、耐久性和法规标准的高需求而设计,特别是在一些极端环境应用中所需的先进功能。该系列经过严格测试,成为光伏装置、电源、低至中等风险的医疗设备**、暖通空调、照明以及符合 IEC 62368-1 标准的设备等应用的理想选择。

Bourns® 2027-A 系列提供 75 V - 600 V 的击穿电压,具备高浪涌电流额定值和卓越的绝缘电阻,同时其工作温度范围宽广,从 -40 °C 到 +125 °C,确保在极端温度环境下的优异表现。凭借其强大的浪涌承受能力,Bourns 最新的 GDT 能够有效抵御高能量瞬态,保护敏感电子设备免受损害。这些新组件设计上注重耐用性,确保在设备使用生命周期内保持稳定的性能,从而显著降低维护和更换成本。

Bourns GDT/SPD 产品线经理 David Chavarría 表示:「我们特别为应对苛刻环境而设计了全新的 AEC-Q200 兼容 GDT 系列,这一系列不仅满足了 AEC-Q200 标准的严格要求,同时也为我们在高要求市场中的进一步拓展提供了机会,说明最大化系统的可靠性和耐久性。作为先进保护解决方案的引领者,Bourns 始终致力于不断创新,为全球客户提供卓越质量的产品。」

Bourns® 2027-A 系列双电极 AEC-Q200 兼容 GDT 现已上市,并符合 RoHS 标准*和 UL 认证。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/circuit-protection/gas-discharge-tube-(gdt)-surge-arrestors/2-electrode-gdts/standard-surface-mount-(smd)-2-electrode

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com