MENU
Search
Languages

Bourns 推出全新BMS 信号变压器,专为更高能量储存电池管理系统应用优化而设计

Bourns® SM91801AL 专为配合与 Analog Device 型号 LTC6815 系列、NXP 型号 MC33771C 系列和 Texas Instruments 型号 BQ79616 使用而开发

2024年2月28日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出单通道基本绝缘变压器,其平面结构针对电池管理系统 (BMS) 应用进行了优化。Bourns® SM91801AL 是Bourns 设计的另一款「业界首创」BMS 信号平面变压器产品,专为与多家著名半导体供货商 IC 系列搭配使用而开发,包括:Analog Device 型号 LTC6815 系列NXP 型号 MC33771C 系列Texas Instruments 型号 BQ79616 ,主要用于多节电池监控设计。

Bourns 最新款 BMS 平面信号变压器为车规级产品,符合 AEC-Q200 标准,具有符合 IEC 60664-1 和 IEC 62368-1 标准的基本绝缘层,并采用全自动制程,为新一代应用提供高质量且经济高效的解决方案。该 BMS 变压器高达 1000 VDC 的工作电压,耐压隔离电压高达 4300 VDC 或 2500 VAC,工作温度范围为 -40 至 +125 °C。

Bourns® SM91801AL 平面信号 BMS 变压器系列现已上市,符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers-bms-aecq200

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com