Search
Languages

Bourns 发布全新车载级屏蔽功率电感器, 符合 AEC-Q200 标准、工作温度范围更宽广

全新电感器采用底部焊接引线构造,增强机械强度和稳定性,并提高产品可靠性

2024年1月11日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出车规级 SRR0735HA 和 SRR0745HA 系列高温屏蔽功率电感器。新型功率电感器采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,实现低磁场辐射,非常适合低噪声工作环境应用,例如汽车驾驶辅助设备、信息娱乐系统和车灯照明设计。

全新 Bourns® SRR0735HA 和 SRR0745HA 为车规级系列,符合 AEC-Q200 标准,具有 -55 °C 至 +150 °C 的宽工作温度范围。除了汽车系统之外,Bourns 全新车规级电感器的扩展功能也呈现了卓越的解决方案,可满足消费性、工业和电信应用中 DC-DC 转换器及电源追求更高可靠性的要求。

Bourns® SRR0735HA 和 SRR0745HA 高温屏蔽功率电感器系列均已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-aec-q200-compliant-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com

Bourns®与Bourns标识为柏恩的注册商标,惟有Bourns许可并取得适当的确认后才可使用。其他列出的名称与品牌为其各自所有人的商标或注册商标。

† Bourns®产品并非设计用于“救生”、“性命攸关”或“维持生命”应用,也不适用于Bourns®产品故障可能导致人身伤害或死亡的任何其他应用。请参阅法律免责声明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒体代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亚太媒体联络人 :
陈侨芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com