MENU
Search
Languages

Bourns 推出 DIN 导轨安装可插拔浪涌保护器 专为高风险电气服务入口和分支面板设计

全新 Bourns® 1260 系列采用先进的混合 MOV + GDT 结构设计,由于无泄漏或后续电流,因此提供增强的可靠性和安全保护

2023年11月28日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出新型 1260 系列浪涌保护器 (SPD)。这些 AC 混合 SPD 采用先进的 MG (MOV + GDT 技术) 结构设计,由于此结构无泄漏或后续电流的特性,可提供增强的可靠性和安全保护。Bourns 全新开发此系列混合浪涌保护器,专为电力服务入口、分支面板、重工业系统、电动车充电站或几乎任何没有防雷系统 (LPS)/避雷针等装置中的电源电路提供最佳保护解决方案。

Bourns® 1260 系列 DIN 导轨安装可插拔设计显著简化了安装和更换,高达 50 kArms的短路电流额定值和高达 25 kA(10/350 μs)的冲击电流容量,有助于确保设备在每个模式下达到 100 kA(8/20 µs)的保护水平。此外,全新 1260 系列 SPD 符合 IEC/EN 61643-11 标准第 I 级 + II 级/T1+T2 级别,为高价值的设备提供全面保护。Bourns® 1260 系列 SPD 提供多款电压和模式配置选项,有助于设计人员满足各种浪涌保护需求并提高可靠性。

Bourns® 1260 系列 AC 混合浪涌保护器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com