Leave a message
MENU
Search
Languages

Bourns 推出 DIN 導軌安裝可插拔浪湧保護器 專為高風險電氣服務入口和分支面板設計

全新 Bourns® 1260 系列採用先進的混合 MOV + GDT 結構設計,由於無洩漏或後續電流,因此提供增強的可靠性和安全保護

2023年11月28日 - 美商柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子元件領導製造供應商,推出新型 1260 系列浪湧保護器 (SPD)。這些 AC 混合 SPD 採用先進的 MG (MOV + GDT 技術) 結構設計,由於此結構無洩漏或後續電流的特性,可提供增強的可靠性和安全保護。Bourns 全新開發此系列混合浪湧保護器,專為電力服務入口、分支面板、重工業系統、電動車充電站或幾乎任何沒有防雷系統 (LPS)/避雷針等裝置中的電源電路提供最佳保護解決方案。

Bourns® 1260 系列 DIN 導軌安裝可插拔設計顯著簡化了安裝和更換,高達 50 kArms的短路電流額定值和高達 25 kA(10/350 μs)的衝擊電流容量,有助於確保設備在每個模式下達到 100 kA(8/20 µs)的保護水準。此外,全新 1260 系列 SPD 符合 IEC/EN 61643-11 標準第 I 級 + II 級/T1+T2 級別,為高價值的設備提供全面保護。Bourns® 1260 系列 SPD 提供多款電壓和模式配置選項,有助於設計人員滿足各種浪湧保護需求並提高可靠性。

Bourns® 1260 系列 AC 混合浪湧保護器現已上市,全系列均符合 RoHS* 標準。有關更多詳細的產品資訊,請參閱:www.bourns.com/zh-cht/products/surge-protective-devices/ac-surge-protective-devices

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

關於美商柏恩(Bourns)

Bourns — 是電子零組件業界的龍頭製造供應商,公司總部位於美國加州的河邊市,其產品包含:位置與速度傳感器、電路保護解決方案、磁性組件、微電子模組、面板控制器及電阻產品,服務產業涵蓋汽車、工業、消費、通信、非關鍵性的生命支持醫療(低/中風險)、音頻以及其他各種市場。如需了解更多的公司與產品訊息,歡迎上公司網站查詢:www.bourns.com

Bourns®與Bourns標識為柏恩的註冊商標,惟有Bourns許可並取得適當的確認後才可使用。其他列出的名稱與品牌為其各自所有人的商標或註冊商標。

† Bourns®產品並非設計用於“救生”、“性命攸關”或“維持生命”應用,也不適用於Bourns®產品故障可能導致人身傷害或死亡的任何其他應用。請參閱法律免責聲明:www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf

媒體代理窗口:
Annette Keller
Keller Communication
(949) 947-7232
annettekeller1984@gmail.com
Bourns亞太媒體聯絡人
陳僑芬 Josephine Chen
Bourns Asia Pacific, Inc
886-2-2562-4117#138
Josephine.chen@bourns.com
a