Search
Languages

Bourns 全新大功率分流电阻器 采用金属感应引脚,专用于大电流应用中进行精确测量

全新分流电阻器专为电池管理系统、大电流工业控制和电动汽车充电站提供高可靠性、高成本效益的解决方案

2022年10月10日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,宣布新增 12 款 CSM2F 系列功率分流电阻器,扩展其产品组合。全新系列采用铆接通孔金属传感引脚,可满足大电流应用中对电压测试点精确定位日益增长的需求。最新型 Bourns® CSM2F 系列分流电阻器产品采用 Bourns 电子束焊接电阻技术设计,支持高达 50 瓦的高功率设计和高达 1414 安培的连续电流。此外,新系列采用金属合金电阻组件制成,可提供低至 0.25 µV/K 的热电动势。

Bourns® CSM2F 系列提供两个或三个镀锡铜引脚选项,其中三引脚的方案是在两引脚的基础上提供第三个额外的感应引脚,连接到电路的接地侧(GND)。三引脚设计通过接地(GND)上的电流导到与目标检测电路分离的路径上的方式,来帮助减少感测误差,从而提高测量精度。Bourns® CSM2F 分流电阻器系列还具有 25 µΩ 至 200 µΩ 的宽电阻范围,以及在 20 °C 至 60 °C 温度范围内的低 ±50 PPM/°C TCR。全新系列提供三种不同的表面处理,以及四种封装尺寸:6918、8518、7036 和 8536(公制),可为设计师提供额外的灵活性,以满足各种客户环境和焊接需求。

Bourns® CSM2F 系列型号现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/resistors/power-resistors-aec-q200-qualified-for-automotive-applications

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm,并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于 Bourns

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com