MENU
Search
Languages

Bourns 推出大电流屏蔽功率电感器 展現尖端金属合金粉末磁芯工艺优势

全新功率电感器符合 AEC-Q200 标准,完全满足 EMI 滤波、DC-DC 转换器和电源应用所需高可靠性要求

2022年6月6日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新大电流屏蔽功率电感器。 此五款系列采用 Bourns 先进的金属粉末磁芯和制造工艺设计,以及磁屏蔽结构的优势,以实现低辐射、高饱和电流、高温升或有效电流和低 DC 电阻。此五款全新功率电感器型号分别为 SRP2010TMASRP2012TMASRP2510TMASRP2512TMA 和 SRP3212A,采用微型、0.8 x1 mm 小尺寸设计,均符合 AEC-Q200 标准。

Bourns 全新大电流屏蔽功率电感器系列采用高温分级材料制成,具出色的温度稳定性和高达 +150 ºC 的工作温度,为消费电子、工业和多项电子产品应用中功率转换和 EMI 滤波的理想解决方案。与使用传统绕线构造的其他相似尺寸的设备相比,Bourns 新型电感器的扁平导线结构有助于显著降低 DCR 电阻,进而提高效率。

Bourns® SRP2010TMASRP2012TMASRP2510TMASRP2512TMASRP3212A 大电流屏蔽功率电感器现已上市,全系列均符合RoHS*标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅: www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/power-inductors-smd-high-current-shielded

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于900 ppm (b) 氯含量少于等于900 ppm, 并且 (c)溴与氯的含量总和少于等于1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com