MENU
Search
Languages

Bourns 全新 12mm 双同心旋转编码器 单一封装中可带有双编码器

PEC11D 系列提供高度可靠的解决方案,可满足空间受限的各种应用设计要求 

2022年1月24日 - 美国柏恩Bourns全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新12mm双同心旋转编码器系列,该系列在单一封装中具备两个编码器。 Bourns® PEC11D 可协助设计人员在需要两个编码器功能的应用中只用单一编码器。Bourns® PEC11D 系列具有高 IP40 密封等级、15,000 转寿命等级和 -40 至 +85 °C 工作温度,为专业音频和照明、通信、 测试和测量设备、低/中风险医疗**诊断和实验室设备以及工业自动化控制等广泛应用提供高可靠性的解决方案。.

Bourns 全新编码器系列采用金属衬套和金属双同心轴,具有两位正交输出,可提供相位和方向信息。此系列还有一个具 20,000 次额定开关寿命的瞬时按钮开关。此外,在其他规格相同的封装尺寸下还具备高冲数和标准冲数两个开关选项,此开关选项使编码器能够适应个别客户的需求和应用环境。

Bourns 传感器产品线经理 Alain Leon 表示:「70 多年前,Bourns 凭借突破性的电位器设计引领市场,成功提高了仪器表现功能。 今日推出的全新带开关双同心旋转编码器是 Bourns 第一款专为满足当今电路板密度要求而设计的双同心旋转编码器,同时也是证明持续致力于开发具先进功能和创新优质产品的一个成功案例。」

Bourns® PEC11D 编码器现已上市,全系列均符合 RoHS* 标准。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/encoders/contacting-encoders

*RoHS 指令2015/863之2015年3月31日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com