MENU
Search
Languages

Bourns 全新延伸推挽式变压器产品线,在串行通信应用上提供了卓越的隔离电源性能

PAD00x-T764 隔离变压器系列藉由隔离各系统之间的高压风险进而帮助提高安全性

2021年9月15日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,推出全新 PAD00x-T764 隔离变压器系列。新型变压器具功能性隔离和 0.4 毫米的薄外型特色,可简化 CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C 和基于 LAN 的低功率应用中的隔离电源和串行通信信号完整性。Bourns® PAD00x-T763 系列是工业自动化、嵌入式解决方案、交流马达驱动器、系统集成、通信物理层、智能计量,以及其他更多需要低直流电源应用的理想选择。

Bourns® PAD00x-T764 系列专为简化且保持系统之间的正确通信及进行必要的隔离所开发。3.1 kVAC 耐压性可为高压风险(例如高压电池)提供隔离屏障。设计细节包括:带有铁氧体环形磁芯的结构,有助于确保高耦合系数和更高的效率。变压器绕组强化 EMI 性能,从而降低电磁散射的干扰。Bourns® PAD00x-T764 系列变压器与德州仪器 (Texas Instruments) SN6501 和 SN6506B、美信集成 (Maxim) MAX253 和 MAX845、亚德诺半导体 (Analog Devices) ADM2485,以及相似的变压器驱动器兼容。该系列提供 3.3 至 5 V 输入、业界标准 3.3 至 10 V 输出和最高可达 250 mA 的输出,具有各种匝数比。Bourns 磁性产品线亦能支持此推挽式变压器系列的参数修改和客制化要求。

Bourns 定制磁性应用工程师 Glenn Roemer 表示:「电子系统之间的串行通信变得更加广泛,对于维持 CAN、RS-485、RS-422、RS-232、SPI、I2C 和低功率 LAN 这类串行通信的系统正常运行来说,隔离这个要素至关重要。Bourns® PAD00x-T764 隔离变压器系列提供一项简化的解决方案,有助于维持适当的串行通信,同时在系统之间提供必要的隔离。」

Bourns® PAD00x-T764 系列隔离变压器现已上市,全系列均符合 RoHS *标准且为无卤产品**。有关更多详细的产品信息,请参阅:www.bourns.com/zh-chs/products/magnetic-products/transformers-power

*RoHS 指令 2015/863 之 2015 年 3 月 31 日和附件。

**Bourns 产品符合“无卤”要求前提 (a) 溴含量少于等于 900 ppm (b) 氯含量少于等于 900 ppm, 并且 (c) 溴与氯的含量总和少于等于 1500 ppm。

关于美国柏恩(Bourns)

Bourns — 是电子零组件业界的龙头制造供货商,公司总部位于美国加州的河边市,其产品包含:位置与速度传感器、电路保护解决方案、磁性组件、微电子模块、面板控制器及电阻产品,服务产业涵盖汽车、工业、消费、通信、非关键性的生命支持医疗(低/中风险)、音频以及其他各种市场。如需了解更多的公司与产品讯息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com