Search
Languages

Bourns 推出全新微型旋转式电位器系列

Bourns® PDB08 电位器系列专为要求微型化、紧凑型解决方案以进行阻值调整的应用所设计

2021年4月22日 - 美国柏恩 Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出 PDB08 型 8 mm 微型旋转式电位器系列。Bourns 全新旋转式电位器系列具备中心定位器和薄型特色,使其成为广泛的专业音频和照明应用、低/中风险医疗**、实验室设备以及工业自动化和控制应用中进行阻值调整的最佳解决方案。

Bourns 不断以提供具先进功能的高质量产品来强化其电位器系列。除中心定位器选项外,Bourns® PDB08 型系列还具有双层同轴调整选项,再加上无套管的微型尺寸、音频和线性锥度,使此系列产品更适用于多种应用环境。Bourns 最新型旋转式电位器还具备绝缘塑料轴、额定旋转周期为 10,000 次、工作温度范围为 -10°C 至 +60°C 等特性。

Bourns® PDB08 微型电位器系列现已上市,并且符合 RoHS*标准。有关其他产品信息,请参考:www.bourns.com/zh-chs/products/potentiometers/commercial-panel-controls。 

*RoHS指令2015/863之2015年3月31日和附件。

关于 Bourns

Bourns — 是一家私人控股制造商,专注于电力电子、电阻组件、电路保护及传感解决方案。公司成立于 1947 年,总部位于美国加州河边市 (Riverside, California),透过全球设计、制造与销售网络,服务汽车、工业、消费性电子、通信、医疗 与音频市场。如需了解更多的公司与产品信息,欢迎上公司网站查询:www.bourns.com